This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bqStudio 和 EV2300的基本配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637542/bq4050-basic-configuration-with-bqstudio-and-ev2300

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你好

我根据数据表应用设计了首款采用 BQ4050的电路板。 我想连接四节 LiNiCoAlO2电池(Samsung INR18650-35E)。 第一项测试是检查与 bqstudio 的连接以及电路板的基本功能。 因此、我只在电池中连接了一个电阻器网络、以检查电压和电流测量值。 我使用16V 为该网络供电、就像使用已连接的 Batterie 电池供电一样。

连接正常、有些测量值(如温度和电流)合理。 只有 电池1电压过高(>5、5V)。

而不是我希望通过更改 DA 配置中的 CC1/cC0位将电池节数从一更改为四。 但四个电压的测量值没有变化。 仅电池1电压测量值约为5、5V。 所有其他电池2……电池4电压为零!

之后、我意识到交叉连接的 vcc3和 vcc1引脚。 我更改了此连接,电池1电压正确(3,7V),但另一个电池2…… 电池4电压仍然相同(0V)。 从一节电池到四节电池的变化没有任何影响。

有什么建议可供我参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、

    在测试中、请重置器件、将(CC1、cC0)设置为(0、0)、并使用跨1N 和1P 的电阻器重新配置您的电池仿真器、以及跨1P-2P、2P-3P 和3P-4P 的短路。 将电源 GND 连接到1N、将电源正极导线连接到4P。 将电源设置为3.6V。 您报告的电池电压结果是什么?

    关闭系统电源、使用类似的电阻器替换1P-2P 之间的短接在1N 和1P 之间、将(CC1、cC0)设置为(0、1)。 重新运行测试。 电量监测计现在是否为电池1和2报告1.8V 电压? 如果不是、器件报告是什么?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bryan
    在读取您的帖子后、我检测到我的故障。 在 BQStudio 中、所有位均以红色表示1 (高电平)、以绿色表示0 (低电平)。 我的解释是错误的。 所以我选择红色来将 cC0、CC1设置为低电平、我不关心十六进制值:-)
    这是一个简单的问题。 感谢你的帮助。 你打开了我的眼睛...
    在德语中,我们说:ICH Kann den Wald vor Lauter Bäumen nicht sehen... (直接翻译:由于所有的树,我看不到森林。)

    谢谢、
    Harald