This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:哪个电源是以...为基准的 GPIO PU?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637492/tps65910-which-power-supply-is-the-gpio-pu-referenced-to

器件型号:TPS65910

我对 GPIO 上拉电阻以哪个电源有点困惑...  信号说明表4.1中显示了 VDDIO、但 I/O 上拉和下拉特性表5.5中显示了 VRTC...  这是什么...?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我刚去实验室时使用了 EVM、看起来信号描述表最接近正确的地方。 特别是,它有一个可编程的*下拉*电阻器,而不是上拉电阻器。

    至少对于 TPS659109、该下拉电阻器默认处于禁用状态、而不是默认处于活动状态。

    当被编程为 GPI 时、VIH/VIL 是相对于 VDDIO 的。 当被编程为 GPO 时、它可被上拉至多种电源。 当用作 GPO 时、VRTC 1.8V 似乎已用于测试 VOL。 希望这能消除混乱。

    感谢您的关注、我已将其提交数据表进行清理。