This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:SYS 突然短接至 GND 时的保护功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636726/bq24780s-protection-feature-when-sys-is-suddenly-shorted-to-gnd

器件型号:BQ24780S

大家好、

 当 SYS 突然短接至 GND 时、我想问一个保护特性。

我的客户正在评估其系统中的 BQ24780S、并在  SYS 突然短接至 GND 时看到~60A 适配器电流瞬时流动。
我认为无法防止瞬时大电流(~60A)、因为 SYS 短接时会同时发生电流、因此 Q1和 Q2 可能会损坏。
当 SYS 突然短接至 GND 时、BQ24780S 如何保护 Q1和 Q2?
在 这种情况下、可以检测寄存器(红色部分之后)保护 Q1和 Q2?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感应电阻器仅为10m Ω。 它只是一个感应电阻器。 当系统短路时、bq24780S 具有 ACOC 功能、可关断 Q1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢你的答复。

    我确认了数据表 、 ACOC 的抗尖峰脉冲时间 为12ms (典型值)。



    但是、我的客户在 SYS 短接至 GND 后不久看到了~60A 适配器电流、因此在这种情况下、我认为 ACOC 功能无法保护 Q1和 Q2。
    注意)适配器电流~60A 的持续时间约为250us。

    在这种情况下、是否有任何解决方案可保护 Q1和 Q2?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生该60A 时、ACDET 是否低于2.4V? 如果 ACDET 低于2.4V、ACFET 将立即关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wang-San、

    >发生60A 时,ACDET 是否低于2.4V?
    在 SYS 短接至 GND 后、~60A 适配器电流很快流动、 然后 ACDET 低于2.4V。
    我的客户希望防止该~60A 瞬时电流、以保护 Q1和 Q2。
    他 说    、在 SYS 已经短接至 GND 的情况下连接交流适配器时、此时也会出现瞬时适配器电流。

    我想发送上面显示的波形。
    是否可以向以下地址发送电子邮件?
    yaita-k@clv.macnica.co.jp

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将向您发送一封电子邮件并进行讨论。