This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050C:其中2个是否可以并联以获得更大的电流?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637513/ptn04050c-can-2-of-these-be-connected-in-parallel-for-more-current

器件型号:PTN04050C
主题中讨论的其他器件:LM2588

我想输入5V 并获得7.3V 的输出。我需要2A 的最大输出电流。对于部件 PTN04050CAH 和 PTN04050CAD、此电压下的最大输出电流太低。 我是否能够并联连接其中的两个器件以实现所需的电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PTN04050Cxx 7.3V 时的最大输出功率为12W 或1.64A。
    不能将其并联,以增加输出功率。
    对于您的应用、我推荐使用 LM2588可调节、典型升压、如第23-26页所述。 最大开关电流限制为4-5安。
    Tom