This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:如何在短路保护的情况下将20-100Vdc 输入转换为12V/50A 输出

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637723/lm5116-how-to-make-an-20-100vdc-input-to-a-12v-50a-output-with-short-circuit-protecton

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: PMP7282

我在网络上看到、LM5116必须能够打造具有宽输入电压范围和高输出电流的直流/直流转换器。

TI 的项目被称为 PMP7282、它几乎适合这个应用、只需扩展输入范围。

有关此设计的一些问题:

- MOSFET 的限流组件是否适用于60VDC 的最大输入?

-我看不到用于过流/短路保护的分流器?

负载共享是如何完成的,还是只是硬接线连接在一起?

如果有更好的方法可以制造转换器、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回答您的问题、如下所示。

    1. LM5116的额定电压为100V、如果您选择可承受此电压的组件、则没有理由让您能够以高于60V 的电压运行此设计。 需要提高 MOSFET 的 VDS 额定值以满足您的需求。
    该设计实现了 Rdson 电流感应。 有关更多详细信息、请参阅数据表。
    使用 U4实现负载共享。 实际上、设计人员所做的是测量主器件的 COMP 引脚上的电压并与 U3设置的基准进行比较。 REF2是根据 U4引脚3以及 R16和 R17上的基准电压馈入从器件的电压。 基准2电压以相同的4.99k 和10k 值提供给从器件的反馈、这将确保从器件的 COMP 电压反映主 COMP 电压。 当比较器电压匹配时、主从器件中的峰值电流匹配、这将确保主从器件之间的准确负载电流共享。
    通常、电流模式控制是在两个相位之间实现电流共享的最简单方法。 如果您需要达到100V、那么以这种方式设置的使用2个 LM5116电流模式控制器的实施相对简单。


    希望这对您有所帮助?

    David。