This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:进入休眠模式时出现问题

Guru**** 2561600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636478/bq27532-g1-problem-with-entering-hibernate-mode

器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好。

我想在 项目中将监测计 bq27532置于休眠模式。 因此、我遵循了技术参考第15页上的器件状态图、在电路板进入睡眠模式后 、我发送了"SET_HIBERNy"命令、 但仍未看到其进入休眠模式。 我的器件通常在37至100uA 的电流下工作、我设置"睡眠电流"= 1、"休眠电流"= 1、"退出电流"= 1、"DSG 放松时间"= 2、" Chg 放松时间"= 2。

我能否获得有关如何测试下一步的任何建议?

谢谢、

配送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiping、
    为了使器件进入休眠模式、必须进行 OCV 测量。 根据您的电池是否充分放松、进行有效的 OCV 测量可能需要长达15分钟。 此外、您不应与监测计通信、因为这会使监测计退出休眠模式。 发送休眠命令后、需要断开 EV2300与监测计的连接、以确保不与监测计进行通信。 您必须监控电量监测计消耗的电流、以了解是否处于休眠模式。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复、下图是我的监测计模块最新设置、我的器件的工作电流通常为33uA ~ 120uA。 正如您所说的、 我一直等到电量监测计进入"睡眠模式"并发送"设置休眠"命令、然后移除 EV2300以确保不进行通信、但在等待一段时间后、我仍然没有看到进入休眠模式时的功耗发生任何变化。

    您认为我可以检查什么以帮助找到原因吗?

    谢谢、

    配送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配送、

    我建议将休眠电流和休眠电流的默认值保留为默认值、并按照下面的说明进入休眠模式。 当没有任何电流流入或流出电池时、需要发送休眠命令、然后断开 EV2300。 OCV 测量可能需要长达30分钟的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的患者回复。

    您的建议非常有用、我按照您的建议尝试了、但仍然看不到功耗的变化。 此外、我觉得执行一次测试确实需要很多时间、因此、想知道是否有任何方法可以提高测试的效率? 或者、是否有方法可以了解测量仪表是否处于静置模式、感觉文档没有真正讨论过静置模式。

     

    非常感谢、

    配送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiping
    如果您在发送休眠命令后与监测计通信、监测计将不会进入休眠模式。 您需要发送休眠命令、验证是否已设置该标志。 断开装置与 EV2300的连接、并让电池组就座。 您可以测量 TS 引脚以查看它不会每20秒脉冲一次、也可以测量监测计消耗的电流以确定它是否处于休眠模式。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我查看了有关 TS 引脚的文档、从下面的文档"屏幕截图1"中可以看出 TS 是一个输入引脚、如果它是一个输入引脚、它实际上是如何每20秒脉冲一次该引脚的?

    此外、在我们的设计中、我们的电池没有3个引脚、只有2个引脚、因此我们在"屏幕截图2"中介绍了如何在应用中进行设计。 我们将[temps]位设置为0以仅测量内部温度。 我有一个问题、这会影响 TS 引脚上的脉冲观测吗? 或者是否有任何其他引脚可用于观察"等待休眠"状态?

    抓图1:

     抓图2:

    非常感谢!

    配送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、发货
    那么、您是否说您没有使用外部热敏电阻进行温度测量? 如果是这种情况、那么我不确定引脚是否会每20秒发生一次脉冲。这是值得检查的、否则只需使用监测计消耗的电流测量值来确定休眠模式。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    是的、我不使用外部热敏电阻。

    我仍有一些不确定的事情。
    如果可以使用外部热敏电阻、当处于"等待休眠"状态或处于"休眠"状态时、TS 引脚将每20秒脉冲一次哪个状态?
    2.我当前的问题是,当我在睡眠模式下发送“设置休眠”命令后,它为什么不会进入休眠模式。 由于 OCV 测量在进入休眠模式之前需要长达30分钟(等待的时间很长)、 在前面的实验中、我在30分钟后没有看到任何功耗变化、我的想法是找到一种方法来确保它确实会像休眠模式的前一阶段那样进入"等待休眠"模式。 希望这样做可以帮助我弄清它不进入休眠模式的原因。 您对此有什么想法吗?


    谢谢!
    配送
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiping、
    在休眠模式下、几乎所有内部电路都关闭。 在休眠模式下、TS 引脚不会产生脉冲。 它仅在睡眠模式下进行脉冲。

    下面是我需要您执行的操作、以便我们了解您是否可以进入休眠状态。

    -将休眠电流设置为5mA
    -将睡眠电流设置为10mA
    -使用电源而不是电池为电路板供电。 电池电量监测计可能不会放松,因为它可以读取允许设置 OCVtaken 标志的 OCV 读数。 如果由于蓄电池未放松而无法进行有效的 OCV 测量、监测计将仅在1小时后强制进行 OCV 读数。
    -确保电源串联一个电流表,以测量电流表消耗的电流,以了解您何时处于休眠模式。
    -确保系统上没有消耗任何电流的任何负载。 确保已启用
    在 bqstudio 中发送休眠命令
    -断开 i2c 电缆的连接,以避免通信。
    -如果您使用的电源具有稳定的电压、并且系统中没有任何电流、则电量监测计将能够进行 OCV 测量、并且您将能够在12分钟内进入休眠模式。

    但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您在测试方面的帮助。

    我按照这些步骤操作、对指令有疑问"-确保系统上没有消耗任何电流的任何负载。 确保已启用"、为什么需要确保"系统上没有任何功耗负载"? 以确保电流低于阈值?

    我提出的原因如下所示、我们的器件上存在电流消耗脉冲。 这是否仍然可以让监测计进入休眠模式?

    我还在尝试构建一个干净的环境来测试电量监测计是否进入休眠模式、对此有什么想法吗?

    谢谢、

    配送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiping、
    如果此电流尖峰高于数据闪存中的休眠电流值、监测计将不会进入休眠模式。 您需要将休眠和休眠电流调整为高于这些电流尖峰。

    关于环境、您只需确保在发送休眠命令并断开 i2c 线路后不会触摸监测计的通信线路。 触摸线路的原因可能会导致脉冲、从而使监测计认为有通信即将启动、然后它将不会进入休眠模式。 严格遵循这一要求可能并不是必需的、但我只是想确保没有任何因素阻止您进入休眠状态。

    谢谢
    Onyx