This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bqstudio

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637802/bq40z50-r1-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

大家好、我想知道 、对于三星3.85v 7.7Wh / 4.4V 2000mAh、bqstudio 对于 bq40z50-R1器件是否有化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hains。
    您需要使用我们的在线工具 gpcchem 运行测试、以确定电池的 chem id 匹配项。
    谢谢
    Onyx