This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:轻负载时的电感

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637229/tps61099-inductance-at-light-load

器件型号:TPS61099

大家好、团队成员。

TPS61099用于1.2V 输入电压2.0V 输出电压。

负载电流较轻、电流小于15mA、因此仅在 DCM 下工作。

建议的电感在输出电压低于3V 的情况下为1.0uH、但在 DCM 中是否也总是首选1.0uH?

使用2.2uH 时有什么风险?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件基于迟滞电流模式控制、依赖于纹波电流。 如果电感高于建议值、纹波电流将变得更低、您可能会看到一些稳定性问题。