This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:无法汲取电流

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637837/ua78-unable-to-draw-current

器件型号:UA78

您好!

我使用7815制造了15V 的小型电源。 一个230V 至18V 变压器、后跟一个桥式整流器、后跟一个滤波器。 滤波器的输出为7815。 7815之后还使用了一个电容器。 该电路 在无负载和轻负载(约20mA)时提供15V 输出。 但对于稍高的负载、输出电压会下降。 数据表显示、我们可以消耗1.5A 电流。 但在恒定的15V 电压下、我甚至无法消耗100mA 的电流。 为什么会发生这种情况? 可能是什么问题。

谢谢、

-P S Adiga  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 P S Adiga:

    您可以更正的是、UA78的设计可为其负载提供高达1.5A 的电流。 为了帮助调试、请提供 Vin、Vout 和 Iout 的示波器截图(如果可能)。 您的上游电源是否可能受到电流限制?

    非常尊重、
    Ryan