This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:关于连接 TPS7A7100的 SNS 端子

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637827/tps7a7100-about-connecting-sns-terminal-of-tps7a7100

器件型号:TPS7A7100

你(们)好

我认为、数据表中所写的 SNS 端子的连接方法存在差异。
图22~27中的上部原理图、SNS 端子位于 FB 端子外部、但 FB 端子位于下部散列中 SNS 端子的外部。
哪一项是正确的?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    在这两种情况下、SNS 都连接到 OUT。 虽然电路的原理图描述可能有所不同、但 SNS 仍然连接到同一个电气节点。

    非常尊重、
    Ryan