This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:关于热关断温度

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637664/tps7a85a-about-thermal-shutdown-temperature

器件型号:TPS7A85A

您好!

我将对热关断阈值提出疑问。

问题:160°C 和140°C 是否显示了迟滞宽度?
是否存在热关断功能在140°C 下运行的情况?

↑了解 TSD 的粗略最小值(关断、温度升高)。
如果您有 TSD 最小值的示例数据、请进行教学。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    是的、通常有一个20 C 的迟滞用于热关断。 我们不知道热关断会使 LDO 在140 C 以下关闭。虽然160 C 和140 C 是热关断的典型值、 在结温达到大约160 C -远高于工作最大值125 C 之前、TPS7A85A 不会由于热关断而关闭。设计应用时应注意、以便 TPS7A85A 的结温在正常运行期间不超过125 C。 持续进入热关断状态会降低 LDO 的使用寿命。

    非常尊重、
    Ryan