This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:关于低压跟踪。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637780/tps798-q1-about-low-voltage-tracking

器件型号:TPS798-Q1

大家好、

Q1.当输入电压降至输出电压以下时、低电压跟踪是否起作用?

(数据表第12页  7.4.1低压跟踪)

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    这是另一个问题。

    当输入电压低于输出电压时、
    调节是否会继续?

    示例:VIN = 11V Vout = 13.3V

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    当 Vin 小于设定的输出电压时、LDO 将处于压降状态。 在压降期间、LDO 没有足够的余量(Vin - Vout)来调节输出电压。 输出将跟随(跟踪)输入电压减去负载电流与开关电阻间的关系所导致的小压降。

    非常尊重、
    Ryan