This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732-Q1:电容器建议

Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637531/tps732-q1-capacitor-recommendations

器件型号:TPS732-Q1

您好!

我使用 TPS732-Q1来生成精密基准。 我的终端设备具有大量高功率电机、并受到 EMI 的污染。 我使用可调节版本的 TPS732-Q1将5.5V 转换为5V @ 150mA。 假设它在 VIN-VOUT=0.5V 的边界上、您能建议-

输出电容值

2. CFB 值、我可以从其背后的原理开始

谢谢、

Rohit Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    对于 Cin 和 Cout、良好的起点是10uF、对于 CFB、良好的起点是10nF。

    以下应用报告讨论了前馈电容器(CFF 或 CFB)的一些优缺点以及前馈电容器如何影响系统。
    www.ti.com/.../sbva042.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 这是一个有用的应用手册。

    10uF 电容器是否很大? 我已填充了第一个通道、每个通道的电流为1uF。

    谢谢、
    Rohit Joshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    10 μ F 可能大于您的要求。 实际上、由于许多因素会影响系统级性能、包括电路板布局、靠近您提到的电机、预期瞬态等、因此需要进行一些原型设计 我建议使用10uF 的电容值来自典型特性图、其中显示了多个电容值下的 PSRR 和瞬态性能。

    非常尊重、
    Ryan