This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378EVM-105:有关 TPS2378EVM-105原理图的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637607/tps2378evm-105-questions-about-tps2378evm-105-schematic

器件型号:TPS2378EVM-105

您好!

我对 TPS2378EVM-105原理图有2个问题。

 变压器(T1)两侧的中心抽头接地相同。 它看起来不适合隔离。

  请问为何没有分开? 有什么特殊原因吗?

2.能否移除连接到 RTN 的 FET (Q1)?

  如果不使用该 FET、会发生什么情况?

请让我来获取您的答案。

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../Questions_5F00_TPS2378EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    数据侧(以太网 PHY 所在的位置)和电源侧(PD 控制器和转换器所在的位置)应位于彼此隔离并与 Bob Smith 平面隔离的接地层上。 您可以将数据侧 BS 平面与 PoE 侧 BS 平面进行隔离、但考虑到其他平面的隔离已足够、这并不是真正必要的。 最终、当有两个准接地平面时、就会有两个准接地平面。

    2.要连接到 RTN,只需卸载 J5并使用 J6终端的"SRTN"端口即可。 (板载名称可能会令人困惑)无需拆焊。 Q1用于非标准双 PD 设计。

    谢谢、
    Thomas A.