This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:适用于电池充电器、具有 BQ51003、可提供500mA 和5V 输入以及4.2V 输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637717/bq51003-suitable-battery-charger-with-bq51003-for-500ma-and-5v-input-and-4-2v-output

器件型号:BQ51003

您好!

我正在设计 一款适用于范围为500mA 至530mA 的锂离子电池的无线充电器接收器。  

我正在使用 BQ51003接收器 IC、在此之后、我期望输出端的电流为500mA 和5V。  我需要在电池上提供2.5W 功率。

您能不能建议在此范围内使用任何性能良好的电池充电器?

提前感谢您。

此致、

斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解 BQ2404X 或 BQ2407X 系列器件。