This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:UCC28722、用于从(85VAC - 440VAC、50/60Hz)生成5V@ 50mA 和+/-12V@ 30mA

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636695/ucc28722-ucc28722-to-generate-5v-50ma-and--12v-30ma-from-85vac---440vac-50-60hz

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件:PMP10236

您好、UCC28722团队、

我们使用 UCC28722生成5V@ 50mA 和+/-12V@ 30mA。

输入电压范围为85VAC 至440VAC、50/60Hz

但我们有一些问题-

  1.启动问题

2.  如果启动,则会在 较高电压 (≈255VAC)下关闭输出

 e2e.ti.com/.../PNI_2D00_UCC28722.pdf

智能 LED 驱动器的应用偏置电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、
    在此感谢您关注 TI。

    我有几个问题可以帮助我们更好地了解情况。

    1) 1)您能否分享变压器规格? 至少匝数比和初级侧磁化电感?

    2) 2)您是如何设计转换器的? 这是否基于 TI 参考设计? 您是否在此处使用过 Excel 设计工具?: www.ti.com/.../toolssoftware
    如果不是、请完成此操作并将其重新填入此帖子、以便我们可以详细查看您所做的各个设计决策。

    3) 3)对于常规 PSR 控制器调试、请使用以下资源 :www.ti.com/.../slua783.pdf

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

     感谢 您的回复。

     变压器设计细节如下:

     EPCOS 的 CORE EE10/5/5、 N87

    一次侧电感 ~4mH

    初级匝 数 N1=280

     二次侧 S2/S2=40/20

    偏置绕组= 40匝

    它几乎基于 TI 参考设计(PMP10236修订版 A)、但略有变化。 我 尝试了 Excel 设计工具,它要求在开始时提供次级电压,但在我的情况下它是零。  

    3.感谢 PSR 控制器调试参考,我将对此进行研究。

    请告诉我、您建议此设计能够正常工作。

    此致

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、
    感谢您提供详细信息。 您能否共享填充的 Excel 设计计算器、以便我们可以查看有关您的设计选择和规格的更多详细信息?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您的文档  www.ti.com/.../slua783.pdf 非常有用、我们解决了这个问题。

    实际上、我们遇到了 VS 引脚分压器问题。 我们对此进行了调整、并 解决了启动和更高电压关断问题。  

    非常感谢。

    此致

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、
    感谢后续行动。 很高兴听到您可以继续。 祝您在设计过程中一切顺利!
    此致、
    John