This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:UC 3846的占空比不变

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637575/uc3846-the-duty-cycle-of-uc-3846-do-not-be-change

器件型号:UC3846

使用 UC3846数据表中常见的电路、请参阅下图 、当变压器未连接时、占空比为40%、无法调整。 连接变压器时 、占空比为5%、无法调整、您能帮我吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是升压电路、24V 至250V、输出电流0.5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shunli、

    感谢您关注 UC3846。 您能否再次附上原理图? 看起来它没有将其添加到您的帖子中。

    此致、
    本·洛夫