This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:FLT 引脚能否上拉5V?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637707/tps25921a-can-flt-pin-pull-up-with-5v

器件型号:TPS25921A

大家好、

TPS25921A 的 FLT 引脚可与5V 上拉配合使用? 因为客户希望直接连接5V MCU 端口。 TPS25921A 保护的电源轨为12V。

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kotaro Yamashita、

    是的、FLT 引脚可以上拉至外部源。

    此致、
    Rakesh