This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位延迟时间

Guru**** 2596505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636938/tps3808-reset-delay-time

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件:TPS3890

您好!

我对设置复位延迟时间有疑问。

当 CT=100pF 时、在数据表开关特性中、TD 为1.25ms (典型值)。

该公式的计算结果为1.071ms。

延迟= 100×10^(-3)/175 + 0.5×10^(-3)= 1.071ms
问题1.区别是什么?

我想使用330nF 电容器将 TD 设置至少1.2秒。
问题2.在这种情况下,TD 的最大/最小值是多少?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seishin、

    该公式只是一个近似值。 在实际应用中、电容器具有容差、内部电流源与充电阈值可能会略有不同。 根据数据表表表7.6、要获得1.2秒的延迟(最小0.7秒、最大1.7秒)、应使用180nF。 计算结果为~209nF、因此180nF 和220nF 之间的任何值都应使您处于1.2秒范围内。

    如果您需要更严格的延迟精度容差、请试用 TPS3890。 该器件具有更好的延迟时间精度。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:

    非常感谢您的快速响应。
    我知道。

    此致、
    Seishin