This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:在 LED 关闭时保持 DISP 引脚会导致 LED 停止工作

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636407/bq78350-holding-disp-pin-while-leds-turn-off-causes-the-leds-to-stop-working

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我正在使用 bq78350构建 BMS、并连接了5个 LED 和一个用于显示 SOC 的按钮。

 按下该按钮时将 DISP 引脚拉至低电平、DISP 引脚通过使用100K 电阻器的 REGOUT (2.5V)拉至高电平。

一切都运行良好、直到我在 LED 亮起时按下按钮、显示 SOC、并在 LED 关闭后(在 LED 保持时间之后)松开按钮、然后再按下按钮、LED 将不会亮起。

要复位这种情况、我可以向 bq78350发送"reset"命令、或发送 manAccess 0x002C "LEDDisplayPress"-在这种情况下、第一次按下按钮将显示所有5个 LED、而不考虑 SOC。

如何避免这种情况? 这是一个已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoav、
    bq78350上的固件版本是什么? 您是否正在使用 R1版本? 如果没有、请更新以下链接中的最新版本、并告知我们这是否解决了您的问题。 如果没有、请附上您的原理图以供查看。
    www.ti.com/.../sluc594


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我已将固件从1E9B 0006更新为1E9B 0103、即 R1、因为我确实遇到了一些奇怪的行为。
    我正在使用 smbus 命令使用 BMS 上的微控制器对 DF (数据闪存)进行编程、我可以对 R1 DF 进行编程、并可以使用 MCU 读取 DF、但它不会生效。 在我更新到 R1之前、当我将值写入 DF 时、这些值会生效。
    我缺少什么?
    我可以从 MCU 读取 DF 中的值、但当我连接 bqstudio 时、我可以看到这些值是默认值。
    R1中的变化到底是什么?
    写入后是否需要"刷新 DF"?

    Thx、

    Yoav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoav
    请使用 bqstudio 更新监测计上的固件、以避免编程过程可能引入错误。
    保证 Bqstudio 能够在没有 qualms 的情况下正确地对监测计进行编程。 是否使用 EV2300或 ev2400。 确保将最新固件用于任何一种 thosse 工具。 对于 EV2300为3.1m 或 r、对于 ev2400为 v0.18
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    问题得到解决后、R1 DF 地址会发生更改、一旦我确定一切都恢复了。

    升级到 R1确实解决了 LED 问题。

    Thx、

    Yoav