This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:当 VEN 大于 VIN 时会发生什么情况?

Guru**** 2605975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637655/tlv733p-what-happens-when-ven-is-greater-than-vin

器件型号:TLV733P

您好!

与 TLV73325PDBVR 产品相关的视频
VIN = 3.3V
VEN = 4.5V
请告诉我它如何影响 IC。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    不推荐。

    VEN 的绝对最大电压为 VIN+0.3V。 使 VEN 1.2V 超过 VIN 可能会导致闩锁或其他器件损坏。 想要将 VEN 拉至 VIN 以上的原因是什么

    我希望这能回答你的问题。