This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165:VSSOP8可调节

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637377/lm5165-lm5165-vssop8-adj

器件型号:LM5165

你(们)好

我出错了 LM5165-Q1采用 VSSOP 封装(可调节)、如数据表 (第3页)所示、但未列出销售。

我的电路是 LM5165Y-Q1 (即 VSON)、我的目标是2V7 O/P、但该器件是3V3。

是否有办法修改现有的 ADJ 电阻器、将3V3压降至2V7、而不诉诸 LM5165-Q1。

 LM5165Y-Q1的内部反馈电阻器是什么、它们是如何随温度变化的?

您是否计划为 LM5165-Q1发布 VSSOP?如果是、何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是,由于该部件已修整为3.3V 输出,因此没有方法可以降低输出电压。
    您可以使用 LM5165-Q1、我认为它已经发布
    www.ti.com/.../samplebuy

    Thx
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速更换、您能否向我发送 R1和 R2的实际值或值范围。 我只需向它们添加串联电阻器、即可将3V3降至2V7。
    谢谢。

    当它们开始制作 LM5165Q 的 VSSOP10版本时有任何指示?如果没有、数据表会误导人、因为它意味着 LM5165Q 的 VSSOP10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您可以通过在外部添加一个与 VOUT 引脚串联的电阻器来增大输出电压、但我不确定是否有方法可以降低电压。

    此外、数据表中电气特性表中给出的 VOUT 引脚电流指示了内部 FB 电阻值。

    您能否使用提供包括 ADJ 在内的所有输出选项的 VSON-10封装?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VSON 的一个问题是、IC 焊盘和焊盘在振动和温度下没有柔性、因此焊料会变灰。 我倾向于首选鸥翼、以实现柔性、从而提高焊点的可靠性。 除非有文件要求另有规定。

    是的、我同意它会增加 VOUT 而不是减少 VOUT。 对于3V3 VSSOP 提供的5V 电压、我会使用该电压。

    在反思时、我被迫在下一修订版中使用 VSON 进行赌博、或寻求其他替代方案、如 LTC 设备。 :-)