This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61072:最短导通时间

Guru**** 2560880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636637/tps61072-minimum-on-time

器件型号:TPS61072

您好!

TPS61072的最短导通时间是多少?

我想知道 TPS61072是否可以在以下情况下工作。

 - VIN=1.8V~3.2V、Vout=3.3V、Iout=20mA

强制 PWM 和高效率是必需的。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们有此数据、我需要检查 IC 设计人员、下周早些时候我将回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀-圣、

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不指定该数据。 但在基准测试和电路设计中、最短导通时间为80ns。
    为何在您的应用中使用强制 PWM?