This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 PWRM 引脚

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637129/bq78350-r1-bq78350-r1-pwrm-pin

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350

在技术参考手册8.5电源模式指示(PWRM)中、它的内容为:

•PWRM 为高阻态(外部上拉为高电平):
–bq78350-R1处于正常模式。
–bq78350-R1处于睡眠模式且 GaugeConfiguration[PWRMSleep]= 1。
进入关断模式后、器件无法控制 PWRM。
•PWRM 为低电平:
–bq78350-R1处于睡眠模式且 GaugeConfiguration[PWRMSleep]= 0。
bq78350-R1准备进入关断模式。

在我们的设计中、PWRM-Pin 应控制主机控制器的电源开关。

根据上面看来是可行的、但为了确保没有在 bq78350的关断模式下使控制器保持开启状态:

在不将 PWRM 设置为低电平之前、bq78350是否有任何方式进入此模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joerg

    我们将于周一返回给您

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joerg
    我不知道有这样的国家。 但要完全确定、您需要使用开关和主机控制器评估引脚。

    谢谢
    Onyx