This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:灌电流操作期间的相位补偿设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636623/tps40057-setting-of-phase-compensation-during-sink-operation

器件型号:TPS40057

您好!

我正在考虑使用 TPS40057的灌电流电路。
工作条件=输入12V±10%、输出2.5V、输出电流-1A (仅灌电流)
用作 LCD Vcom 的电源。

电路常数根据数据表的计算公式确定。
相位补偿常数使用随附的 Excel 工作表。

我想问一个有关设置 Excel 工作表的问题。
Excel 工作表的项目中有"IOUT_max"。
仅对于灌电流、我是否应该输入-1A?
我应该输入+1A 吗?

此致、e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312_5F00_test1_5F00_20171102.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您实际上具有负电流、则应输入负电流。  降压转换器中的电流通常为正、即使在0A 负载下、即使 FET 通过降压电感器拉电流和灌电流、也有轻微的正直流电流流入输出端?  如果负直流电流流动、这意味着您要将能量倾入输入电源、输出电压通常会下降。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我将使用负1A 设置进行计算。

    我有一些因建议而不理解的事情。
    您是否指出以下内容仅在使用灌电流操作时有问题?

    "如果负直流电流流动、这意味着您正在倾弃能量
     输入电源中、输出电压通常会下降。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、不确定您的意思是什么?

    您更容易测量电感器电流、以帮助更好地描述您的问题?

    提前感谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将购买 EVM 并进行测量。
    但是、仅操作此器件中的灌电流是否合适?
    此致、