This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps61027:关于瞬态响应

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637320/tps61027-about-transient-response

器件型号:TPS61027
主题中讨论的其他器件:TPS61230

您好!

我正在创建一个附加电路并检查运行情况。
输出电容 C459 (2.2uF)为陶瓷电容、C460 (47uF)为钽电容。
工作正常、但由于钽电容器的成本较高、我想使用不同的电容器。
之前有人告诉我、另一个线程、输出电容器可以使用陶瓷电容器和低电阻的组合。
因此、我将47μF μ F 陶瓷电容器和100mΩ μ F 电阻器串联并确认了工作情况。
测量的波形如下所示。 当输出电流从20mA 更改为350mA 时、执行了测量。
绿色波形是输出电压。
改变输出电流后、输出电压似乎立即振荡。
该振荡是否正常?
如果不正常、是否有改进的方法?

(更改输出电容的一部分)
低电阻:SR732ATTDR100F/KOA
陶瓷电容器:GRM21BR61A476ME15L/Murata

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于陶瓷电容器的有效电容小于额定值、因此器件看起来不稳定。 您是否可以尝试增加输出电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我确认了陶瓷电容器的直流偏置特性。
    当然、电容值很小。 它大约为15uF。
    对于我的规格、输出电容器的有效电容应选择什么值?
    我是否应该考虑数据表中描述的47uF 至100uF 的值?

    (规格)
    输入电压:典型值3.6V (范围为3V 至5.25V)
    输出电压:5V
    输出电流:350mAmath

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想问一个问题。
    要考虑的输出电容器的最小值是多少?
    我不想使陶瓷电容器过大。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用47uF 的有效电容器。 但是、如果负载瞬态波形中没有振铃、则没关系。
    您可以在应用中使用 TPS61230。