This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:使用 TPS61220升压转换器时、Webench 接口被指定为错误。

Guru**** 2598255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637454/tps61220-webench-interface-is-given-error-while-using-tps61220-boost-converter

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件:TPS61021A

您好!

我计划使用 TPS61220 通过单节镍氢电池将电压从1.2V 升至3.3V。 我使用  的是 WEBENCHRegisteredDesigner 界面,但出现了错误,即“无法使用此设备创建设计”,下面附有错误图片。  

VIN 应为0.7V 至1.2V  

输出电流应至少为150mA

我们将感谢您为解决此问题提供的任何帮助。  

图 1 Webench 接口

图 2错误窗口

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件无法支持120mA 输出电流。 这就是仿真出现误差的原因。
    您可以为自己的应用尝试 TPS61021A。