This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:DPPM 焊盘是否可以接地?

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637023/bq24032a-can-dppm-pad-be-tied-to-ground

器件型号:BQ24032A

在我的应用中、我打算将 RDDP 设置为其最小值、因为我不需要 DPPM 或短路保护。 是否有合理的理由不通过简单地将 DPPM 焊盘接地来简化我的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小 DPPM 电压为2.6V。 您可以将引脚脉冲降至1V 以下、但建议仅在短时间内进行脉冲。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 您的说法从数据表中很清楚、但我问 DPPM 接地短路是否会产生不良后果、因为短路保护不起作用。 IC 是否会长期受损(例如、年)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:我认识到 TI 不建议这样做。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅11月3日的后续消息-我询问数据表中未指定条件下的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    不想将 DPPM 接地的原因是 DPPM 电压将设置为零。 DPPM 功能可通过降低充电电流来增加输出电流(如果输出电压降至 V (DPPM-SET)电压过低)。 当 DPPM 接地时发生这种情况时、输出电压会降至电池电压、而输入电流将处于最大限制。 由于 VIN 和 VBAT 之间的高输入电流和电压差会导致器件发热并降低效率、因此这会增加功率耗散。

    此致、
    Raheem