This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24165EVM-720:具有已淘汰的 FET

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A, BQ24165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637546/bq24165evm-720-has-an-obsolete-fet

器件型号:BQ24165EVM-720

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

你(们)好

 BQ24165EVM-720的 BOM 中包含 已停产的 FET CSD25401Q3。 请告诉我 CSD25402Q3A 是否是直接替换产品、以及它是否可以放置在该评估板中而不会改变其性能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milton、

    因此、bq24165本质上仅将该 FET 用作并联 BATFET。 我查看了该 FET 的规格、大多数看起来都非常相似、如果比上一代有任何改进的话。

    我认为、根据我看到的情况、封装非常相似、甚至不同。 引脚排列和尺寸相同。

    因此、我相信它是一个很好的直接替代产品。


    此致、
    Joel H