This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195 PMID 引脚用法

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636573/bq24195-bq24195-pmid-pin-usage

器件型号:BQ24195

系统的电压至少需要5V 1.5A、因此似乎我将始终使用升压模式并从 PMID 引脚获取电源、我的问题如下

报价:

8.3.1.5通过电池实现升压模式运行

bq24195L、bq24195支持升压转换器运行、可将电池供电给其他便携式设备
USB 端口连接到 USB 设备。 升压模式输出额定电流满足1A (bq24195L)或2.1A (bq24195)
智能手机和平板电脑的充电要求。 在以下情况下、升压操作可被启用
有效:

BATLOWV 阈值以上(REG04[1]设置的 VBATLOWV)
VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)
3.升压模式运行被使能(OTG 引脚高电平并且 REG01[5:4]= 10)
4.升压模式启用220ms 延迟后

在电池升压模式下、bq24195L、bq24195采用1.5MHz 升压开关稳压器。 在升压期间
状态寄存器 REG08[7:6]设置为11、PMID 输出电压为5.1V

对于移动电源应用、如应用图中所示、PMID 引脚支持升压电流。 是的
µF µF 升压电流、建议使用最小 PMID 电容值20 μ F (bq24195L)或60 μ F (bq24195)。
请注意、当升压电流来自 PMID 引脚时、没有升压电流限制设置、因此没有
在这种情况下、不要使升压电流过载、这一点很重要。

8.3.2电源路径管理
bq24195L、bq24195支持从 USB、壁式适配器到汽车电池的各种输入源。
该器件提供自动电源路径选择、以通过输入源(VBUS)为系统(SYS)供电、
电池(BAT)或两者。

报价结束

1、如何处理 SW、BTST 和 SYS 引脚、PGND 或悬空?

PMID 引脚的电源路径是什么?

在升压模式下、如果 VBUS 被连接到 PMID 引脚、VBUS 可以作为输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要开始设计电路、我们在以下链接提供了一个参考设计:

    www.ti.com/.../TIDA-00036

    2.要将充电器用作升压转换器,您必须从电路板上的 I2C 通信启用升压模式。 然后、充电器将从电池获取升压转换器的输入、并在 PMID 引脚提供。

    如数据表中的详细方框图所示、PMID 仅由一个 MOSFET 从 VBUS 输入中分离、在充电模式下、PMID 将反映 VBUS 上的任何电压。

    注:

    为了获得5V 的恒定电源、我建议在 SYS 引脚上使用一个 DC-DC 转换器。 这将使您能够利用充电器的功能、例如电源路径和补充模式。 或者、您可以使用 PMID 作为系统连接、但这需要您有一个适配器、能够支持您的最大系统电流并为电池充电、因为在该配置中无法使用补充模式。 此外、这种方法需要在适配器拔出和升压模式启动之间缩短停机时间。

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Parker  

    如 u v 所述、升压模式必须由 I2C 启用、那么、如果 I2C 是负载电路、它将是全部的死区?

    2.如果5V 是 neseary、则需要另一个由 SYS 引脚供电的升压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    升压模式必须由 I2C 连接启用。 如果您选择仅使用充电器提供5伏电压、则需要使用电池或其他始终存在的电源为 I2C 主机供电。

    如果需要恒定的5伏电压、则应在 SYS 引脚上使用升压转换器、因为这将允许您在为电池充电的同时具有5伏电压。

    Parker