This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:EN 被拉至低电平时是否禁用内部线性稳压器?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637185/lm5116-is-the-internal-linear-reg-disabled-when-en-is-pulled-low

器件型号:LM5116

当 EN 被拉至低电平时、内部7.4V 稳压器是否被禁用?

当 UVLO 为低电平时如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dan。

    在 EN 为低电平时、VCC 稳压器被禁用。

    启用 VCC 寄存器。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我知道这是一个旧器件、但如果它在数据表中、也许在引脚说明中、但在方框图上也有一个表示法、那会更好。 如图所示、似乎没有任何东西与线性稳压器交互。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    它确实提到了启用 VCC 的 UVLO。 一致认为、VCC 和 EN 引脚不是很清楚。

    谢谢。

    David。