This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:最大 COUT?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637467/tps709-max-cout

器件型号:TPS709

  TPS70933数据表中提到的最大 Cout 为47uF。

我有一位客户在其负载上需要更大的电容。  在他的设计中、TPS70933的 Vout 引脚有两个22uF 陶瓷电容器接地、但他希望在其中添加一个低通 RC 滤波器、其中包含一个连接到的650 Ω 电阻和两个接地的50uF 电容器。  来自该 RC 的低频率极点是否会成为 LDO 的问题?

请告诉我。

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    当您声明时、我们建议最大输出电容为47uF、以实现稳定性。 您是否能够将此滤波器移至 LDO 的输入侧? 如果可以、您将接收相同的系统级滤波、而不会影响 LDO 环路。

    非常尊重、
    Ryan