This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:重新编程时出现问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637301/bq2022a-problem-when-reprogramming

器件型号:BQ2022A

大家好、

我的客户将使用 bq2022A 进行其中一个项目、最近他们通知我、在对 BQ2022A 进行重新编程时遇到了问题、他们已经对其进行了编程。 他们都认为、当他们读取 EPROM 存储器时、会在他们重新编程时更改。 下面是屏幕截图。  

首次写入:  

第一读:

第二次写入:

二读:

您可以看到、在第二个编程中、值会发生变化。 我希望听到你对此的想法。  

谢谢!  

此致、

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

     该器件仅适用于 OTP (一次性可编程)、这意味着它只能编程一次;编程完成后、所有"0"位不能改回"1"、但所有"1"位仍可以更改为"0";第二次写入和读取显示正确的响应。  

    谢谢!

    Phil