This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28700:PSpice 仿真有三个初始脉冲、而一些脉冲则停止

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637012/tina-spice-ucc28700-pspice-simulation-has-three-initial-pulses-and-some-pulses-bevor-it-stops

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试使 PSpice 调制 UCC28700运行、但我的仿真有问题。

在 VDD 达到22V 限值后、DRV 引脚有3个初始脉冲、在这些脉冲之后、在这些脉冲期间会再次出现一些(主要是5个)脉冲、我可以看到 CS 引脚上的初级侧电流以及 VS 引脚上的振铃。 CS 和 VS 电压均在其限值内、但在第5个脉冲之后、DRV 引脚上不再产生脉冲。 VDD 的电平也超过22V。

我该怎么做、有人认为模型运行有什么好主意、或者在 UCC28700已经运行的情况下进行简单的 Psice 仿真?

谢谢你

此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、
    在此感谢您关注 TI。 很抱歉听到您遇到了一些问题。
    您能回答几个问题来帮助我们更好地理解吗?:

    1) 1)您能否共享您的仿真文件和正在运行的仿真类型的详细信息? (我正在假设
    某种类型的瞬态仿真、但细节可能有所帮助。)
    2) 2) 2)您能否提供变压器的 Vout、Vdd、DRV、CS 和辅助绕组的波形?
    3) 3)如何选择 UCC28700周围的值? 您是否使用了此处的 Excel 设计计算器:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    4) 4)通常、对于 PSR 控制器上的任何调试、本文档可能会有所帮助:
    www.ti.com/.../slua783.pdf

    此致、
    John