This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:VSTOR 上具有10kOhm 负载的5V 工作电压(&L)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637475/bq25504-5v-operation-w-10kohm-load-on-vstor

器件型号:BQ25504

当我在该引脚上连接的 GND 电阻小于10kOhm 时、我很难让 BQ25504在 VSTOR 上提供5.1V 稳压电压。  在 BQ25504的输入端、我有一个3.0V 齐纳二极管、10uF 接地电容和一个在80千欧(0.1V)- 500千欧(3V)之间变化的非线性负载电阻器。

我使用的是数据表原理图中的以下值(图14 -典型太阳能应用电路)。

U2 BQ25504
L1 22uH、0805、100mA
D1 3.0V 齐纳二极管
CBYP 0.01uF、0603、10V
CSTOR 4.7uF、0805、10V
CREF 0.01uF、0603、10V
ROC1 10m
ROC2 10m
ROV1 3.6MHOHM、0402
ROV2 6.49MOHM、0402
RUV1 3.0MOHM、0402
RUV2 6.98MOHM、0402
ROK1 2.8MOHM、0402
ROK2 6.98MOHM、0402
ROK3. 220k、0402

我在 VBAT 上有一个820uF 的电解电容。

当 VSTOR 上存在开路时、电路启动良好。 当 VSTOR 与 GND 之间有一个10kOhm 电阻器时、我无法使电路启动。  欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现此问题时、您能否发布显示 VSTOR 和 VIN 的示波器截图?

    此致、

    Raheem