This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266未充电

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637344/bq24266-not-charging

DPM 电阻器为26.7k 和10k、如数据表所示

- ISET 上的电阻为400欧姆

- IN 电压为12V

- SYS 电压大约为4.2V 至4.3V

我不使用 USB 引脚 USB1、USB2、USB3、CE#

drv 引脚3.2处的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    TS 引脚上的分压器将该引脚置于~69%*VDRV、这远远超出 TCOLD 范围。 如果在 TCOLD 之外、充电器将不会充电。 考虑将 R7更改为较低的值、以提供大约50%的值。

    请告诉我们这是否能解决您的问题。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、

    DRV 电压为何如此低? 当 VIN=12V 时、它应该在5-6V 范围内。 除了 TS 电阻器之外、DRV 上是否还有负载?