This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637487/ucc28600-ucc28600

器件型号:UCC28600

您好!

我根据 TI 参考设计在我们的电源模块中使用 UCC28600。 我已经设计了30W。当此器件的输入为440V 直流电压时、此电路工作正常、当输入更改为680V 直流电压时、工作正常、我们已使用外部负载进行了测试。 输出电压 波动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    如果电阻负载工作正常、但外部电路工作不好、则可能意味着外部电路的特性会将噪声重新添加到电源中。

    确保 UCC28600电源可以在输入范围内通过电阻负载提供全功率。 然后使用您的外部电路监控输出。 如果外部电路运行为可变负载、这将导致输出在负载变化期间波动、类似于瞬态。

    此致、
    Davit