This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:连接两个 LMZM33603模块

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ13608, TPS54541, TPS54540, LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637408/lmzm33603-connecting-two-lmzm33603-module

器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件:LMZ13608TPS54541TPS54540

您好、TI

您能否建议一种连接两个模块输出的方法、或者您是否有某种参考设计来连接两 个模块之间的负载并提高总功率?  

谢谢、

Andrew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然从技术上讲可以并行运行两个模块、但这通常是不切实际的。  如果您需要更大的电流、那么 LMZ13608高达8A 的电源模块是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我需要大约12V 的输出电压、建议的模块仅具有最大6V

    此致、
    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我不能提前知道这一点。 让我给你一些背景。

    通常、如果您并行连接两个转换器、它们将不会平均共享电流。 一个倾向于在最大电流下运行、而另一个将仅为其余部分供电。 某些转换器旨在实现并联、并具有"ISHARE "引脚或类似器件。 其他可能包括静音相或可堆叠转换器。 还可以使用外部电路来测量和比较两个转换器的电流、然后根据需要调整反馈以均衡输出电流。 但是、当您添加该附加电路时、设计一个更高电流的转换器以满足您的需求可能会更好。

    您能否发布您的全部要求? 然后、我们可以让您沿正确的方向前进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很抱歉、我可能应该已经提到过这一点。
    我的要求是:直流/直流转换器输入电压15V+/--最大36V)输出电压12V@5A
    成本不是这里的问题、电路板尺寸是一个问题。

    谢谢、
    请注意、

    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 指示 TPS54540或 TPS54541的占用空间最小。  看看它是否看起来很有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能会尝试使用 TPS54540。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    如果您对了解有关用于更高输出电流的并行电源模块的更多信息感兴趣、请浏览 e2e 论坛、因为其他人发布了许多有关相同问题的问题。

    我已将 Jason Arrigo 引用 使用并行拓扑的 LMZ35003设计的主题链接在一起。


    此致、
    Jimmy