This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:此 LDO 的软启动时间

Guru**** 2462120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637011/tps7b7702-q1-soft-start-time-of-this-ldo

器件型号:TPS7B7702-Q1

大家好、

我找不到有关 TPS7B7701/02-Q1的软启动的确切时序说明。

它应该具有这个部件的软启动功能,尽管它在芯片中是固定的吗?

您能帮您在设计中仔细检查时序吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocson、

    该器件具有内置的软启动功能。 我们有两个图显示了器件的启动行为。 请参阅图16、17。

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、


    感谢您的回复。


    我注意到这个没有时序的波形图、这就是我非常确定这个芯片必须有固定时序软启动的原因。


    但客户希望了解我们 IC 设计期间的确切计时设置。


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocson、  

    数据表中没有有关启动时间的规格。 图16和17提供了用于参考的应用曲线。 如图所示、1V/us、我们可以估计每分段为100us;两幅图上 Vout 从0%上升到100%的时间都大约为200us。  

    此致、  
    Jason Song