This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:开关频率问题和启动问题

Guru**** 2613435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637080/lm3478-switch-freq-issue-and-startup-problems

器件型号:LM3478

我在实际实施中使用以下原理图时遇到问题  

当我尝试运行该器件时、系统不会在24V 时启动、我必须"轻松"它、方法是先将其在10V 时启动、然后将电压设置为24V。 此外、开关频率远低于预期(低于100kHz)且非常不稳定。

此外、我的目标是以100kHz 的频率运行器件、但当我将频率设置电阻器设置为260k 以实现这一点时、 器件再次很难启动、必须加以缓解。 当器件处于开启状态时、频率将缓慢达到100kHz、这与器件的热关系几乎相似。 "预热"后、器件会标称打开和关闭。  

非常感谢您提供的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕您在启动期间会达到电流限制、因为您的输出电容器非常大。 您可以减小输出电容器吗? 您的输出似乎设置为约32V、并且负载非常小(100欧姆)。 为什么使用>1000uF?

    请参阅有关电流限制的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我担心发生的事情之一、但器件是否具有防止这种情况的软启动功能?

    遗憾的是、100Ohm 负载只是我在 WebBench 中进行的测试之一。 负载电流最高可切换至2A。 负载电容(输出电容)是另一个工程师设计的一部分、我无法更改。

    此外、您能否解释一下开关频率如此不稳定、并且直到器件启动后(大约几分钟)才会达到所需的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    该应用的输入电压范围是多少?

    该器件的软启动是内部的、由于输出电容较大、因此可能不足以消除电流限制。

    至于开关频率问题、您能告诉我您测试的输入电压和负载电流是多少? 我猜您是在脉冲跳跃模式下工作、因此频率看起来不正确。 此外、请提供开关节点和输出电压的任何波形。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    此应用的输入为24V 标称值。

    就软启动而言、您是否碰巧在软启动上有任何特征描述信息? 数据表非常模糊。

    下面是频率的测试示例。 我观察到的漂移:

    器件已停止运行数小时、 设置电阻器的标称值为86.6k 欧姆。 我将输入限制为1A 并将负载设置为500mA、从而使器件正常启动。栅极驱动信号的示波器捕获(在右上角测量并注明频率):

    ~5分钟后:



    这里是~30分钟后: