This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:如何计算使用 Iout&gt 进行升压所需的 NPN 晶体管

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637188/mc34063a-how-to-calculate-the-needed-npn-transistor-to-make-a-step-up-with-iout-1-5a

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件:TPS61178

您好!

我使用的是 MC34063、我尝试从5V 升压到14V、但电流限制给了我一些问题、
我需要在输出1A 处、但 如果没有 NPN 晶体管、我无法在输出端达到14V 1A。 我认为这是因为在输入端、应该 是14*1/5= 2.8A、并且这个电流

不能处理内部晶体管。 我已经阅读了数据表、其中说我应该使用一个 NPN 晶体管。 有任何说明应用程序或网页

如何使用 MC34063计算晶体管的性能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到效率、您只需要选择电流能力高于4A 的 NPN。

    为什么要为您的应用选择 MC34063? 由于 NPN 中的压降、效率将会降低。 我建议将 TPS61178用于您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    我知道还有另一个 IC 更适合我的应用、但它们有一些"问题"、它们是 SMD、我用香肠代替手指、我无法处理。 我很难焊接。 因此、我正在搜索具有 DIP 封装的 soming。

    感谢您的回答!

    我很喜欢!