This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240:基准去耦

Guru**** 2694205 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637057/ucd90240-reference-decoupling

器件型号:UCD90240

您好!

器件 μF 表的第42页 μF "一个1 μ F X7R 陶瓷电容器与一个0.01 μ F X7R 陶瓷电容器并联、用于 VREFA+去耦"。

在 UCD90240 EVM 上、我们在 VREF 线路上放置.01uF、.1uF 和10uF 电容器。

对于客户设计、TI 是否更喜欢/推荐上述配置之一? 还是两者之间的差异可以忽略不计?  

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考器件本身需要10uF 电容。
    1uF 可提供更多滤波功能。 没有太大的区别。 如果您有疑问、请按照数据表中的数字操作。
    此致
    Yihe