This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS82085:简单仿真...

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS82085, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637253/tina-spice-tps82085-simple-simulation

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS82084

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我目前正在尝试使用 TPS82085模块模拟一个简单的设计,但我不太乐观,我会成功...

这是我到目前为止尝试的方法:

-下载 Spice 模型,它在我使用和知道的 Spice 仿真器之一中工作。

 这会失败、因为模型已加密、我使用的工具无法与加密模型配合使用。

-使用 TINA 模拟模块。

 由于我无法在 TINA (9.3.150.328)随附的库中找到模块、因此失败、WEBENCH 似乎需要 Adobe Flash、但出于安全原因不可用。

任何关于如何开始的想法都是非常受欢迎的。

请注意、对于 LTSPICE、在没有任何问题或特殊软件要求的情况下对器件进行仿真需要几分钟的时间。

提前感谢、

Herbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herbert、

    您是对的、WEBENCH 需要 Adobe Flash Player -我很抱歉给您带来不便。  

    我为您下载了 TPS82085的 TINA SPICE 模型-请参见随附的。

    此致、
    伊沃

    德州仪器 Instrumentse2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_2240425_5F00_41.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    非常感谢、这似乎现在在 TINA 中工作、这应该允许我进行仿真。

    不过还有两个问题...

    -如何更改 TSC 中电容器的值(它们似乎不同于"正常"电容器)

    -您也能为我对 TPS82084执行相同的导出吗?

    提前感谢、

    Herbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herbert、

    要更改电容器值、您必须删除导入的电容器并在 Tina 中插入一个新的电容器、以便更改电容器值。

    请参阅随附的导出的 TPS82084模型。

    此致、

    Ivoe2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_2240425_5F00_42_5F00_tps82084.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    再次感谢您的快速帮助、不胜感激!

    祝你一切顺利、
    Herbert