This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:关于电池少于16节的 BQ76PL455A 设计

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637290/bq76pl455a-about-bq76pl455a-designs-with-less-than-16-cells

器件型号:BQ76PL455A

你(们)好  

  关于电池少于16节的 BQ76PL455A 设计, 必须根据数据表第94页进行连接。

  如果我选择 了未使用的中间 Vsense、 则没关系? 如何  连接它们?  

  是否正常?  有问题吗?

  Tis:Johnsin Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnsin:

    例如、您的意思是让电池连接到 VSNS16/TOP 和 VSN14、但让 VNS15保持断开状态吗?

    我强烈建议您不要这样做。

    如果将 SENSE 引脚保持断开状态、则可能违反器件的 ABSMAX。 将电芯连接到最低的 VSNS、然后向上-将所有未使用的 VSNS 引脚短接至最高使用的 VSNS 引脚。