This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:LM5033 OUT1和 OUT2在启动时均处于低电平?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637439/lm5033-lm5033-out1-and-out2-both-low-at-power-on-start-up

器件型号:LM5033

LM5033 OUT1和 OUT2在启动时均处于低电平? 如果我将 CS 接地、 占空比是否接近50%? 如果输送功率小于20W (12V)、我是否必须使用 MOSFET 驱动器来驱动开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hailong、您好!

    感谢您关注 LM5033。

    1、启动时 OUT1和 OUT2均为低电平。

    2. CS 引脚仅用于过流保护(LM5033为电压模式)。 当考虑死区时间时、50%占空比恰好高于最大占空比。 COMP 引脚上有一个内部上拉电阻、因此如果您运行开环、LM5033将以最大占空比运行。 查看数据表的第7.3.3节:www.ti.com/.../lm5033.pdf

    LM5033具有1.5A 拉电流/灌电流驱动器。 是否需要外部栅极驱动器取决于 MOSFET 的栅极电容。 我希望您对您感兴趣的功率范围不需要外部栅极驱动器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ben。