This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:数据表差异- To-3封装引脚的方向。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636972/lm117-datasheet-discrepancy---orientation-of-the-pins-on-the-to-3-package

器件型号:LM117

 LM117K_steel/NOPB -对于 TO-3封装上具有.r.t 引脚分配的引脚方向的混淆。

 

请确认 最新数据表的日期为2015年10月

 

 新数据表显示了第3页上的 OT-3封装的底视图、与第43页上的详细 NDS0002A 封装图相矛盾。 看起来、视图几乎像彼此旋转。

 

第3页的表中的 T-3封装的引脚分配是否正确(引脚1上的 ADJ 和引脚2上的 VIN)?

在第43页的详细工程图中、左侧的视图是底视图还是顶视图?

在使用带电外壳(VOUT)的 PCB 上安装一个3至3部件时、我们需要采取哪些预防措施来进行 PCB 设计。 我们是否清除整个器件下方的阻焊层、还是只为安装孔使用镀通孔过孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diane:

    数据表的第3页显示了 TO3封装的底视图,其中显示了引脚编号,如调整 IN (1)和 Vin 引脚(2)。 PG 43上的图也是底视图(您可以看到突出显示外壳顶部的虚线)。 第43页上的图片旋转180度,因此看起来可能不同。

    关于 PCB 上的安装、我们将为您提供质量团队推荐的任何指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diane:

    关于在 PCB 上安装 TO3、TI 建议您参考 IPC-2221 "印刷电路板设计通用标准"。

    如果您认为问题已解决、请单击绿色按钮"我的问题已解决"

    谢谢