This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:使用 V5VAO 对 IC 进行峰化

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636661/bq76pl455a-q1-using-v5vao-for-waking-up-the-ic

器件型号:BQ76PL455A-Q1

尊敬的 David:

我将 bq76pl455A-Q1用于电池管理项目。

我使用单个 IC 配置、并希望使用 BMS 的输出为微控制器上电。

但是、要打开 NPN 晶体管、我们需要通过唤醒信号唤醒 IC。

我们能否仅使用 V5VAO 将唤醒信号设置为高电平?

正在等待您的回复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul、

    您不应从外部加载 V5VAO 引脚。 这可能会导致器件发生故障。 如果您使用 pl455为外部设备供电、则应由 VP 提供。 只需记住热限制等

    您将需要一个直流/直流电源从外部为 MCU/VIO 供电。 pl455不能执行此操作(VP 仅在器件被唤醒时开启->器件需要从 MCU 唤醒-> MCU 不会开启、因为 VP 未开启)。 唯一的方法是使用外部直流/直流转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    我们能否仅使用 V5VAO 为唤醒信号加电?

    然后、我们将使用 VP 为电路的其余部分加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritul、

     您不应 使用 V5VAO 为任何其他电路供电。 作为基础器件使用时、例外情况是将 COMML+拉至该电源轨、因为 V5VAO 已经为该电路供电。 内部 LDO 不是为了处理外部负载、如果您尝试 以这种方式使用 LDO、您可能会看到问题。

    唤醒需要与 VIO 电源以及 NFAULT 和  UART 引脚连接。