This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200器件选择

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76925, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637070/bq76200-part-selection

Thread 中讨论的其他器件:BQ76200BQ76925LM5060Just发现了 BQ76200、您认为它适合我的设计吗? 我只使用一个使能信号、因此两个 FET 都是导通或关断的。 (无单独的 CHG 和 DSG) BQ76925 + BQ76200组合是否满足短路时快速关断的要求? 我甚至需要串联电感器吗? (我有5S 锂离子 akupack 和~5m Ω FET、短路电流可能会像100A?)

非常感谢
Tomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    我将此主题分开、以便电池充电器团队可以帮助您选择器件。

    该线程在此处进行了拆分:
    e2e.ti.com/.../636814

    谢谢!
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    电池设计通常允许电池为负载提供满电流、而不是限制电流。  电流受到监控、如果过高、则会通过各种阈值和时间关闭。 bq76925和 bq76200专为电池应用而设计。  使用 bq76925时、开关通常由系统 MCU 通过电流比较器的快速响应进行控制。  您需要分析和测试以确定响应是否足够快、或者是否需要针对短路情况的补充快速响应电路。

    在短路期间、bq76200使用 CVDDCP 电容器保持 FET 栅极打开。  示例如 FET 配置注释 slva729所示。   如果短路足够长、电荷泵电容电压下降、IC 将从 UVLO 关闭、但最好是让控制电路通过使能功能关闭驱动器。 使用电池保护开关时、FET 开关通常会减慢、以避免在高电流开关期间激发电池电感、这会导致高电压瞬态、然后必须对电池进行滤波或钳位。  bq76200具有限制栅极下拉电流的内部电阻、开关架构将栅极电压拉至 PACK 引脚。  这与 LM5060不同、bq76200不会实现另一个线程中注明的 LM5060下拉电流。 CVDDCP 电容器可以针对更大的 FET 电容进行调节、但由于内部电阻不会调节、因此关断速度较慢。  确保 FET 保持在其安全工作区。 使用 bq76200进行设计时、还请参阅 apnote slua794 以了解组件选择注意事项。   LM5060提供了一款出色的驱动器、我不知道在电池应用中使用该驱动器的参考。  如果实现此类设计 Alex 可能会提供更好的指导、 一些注意事项是电池负载、避免 LM5060中出现过大电流、并将栅极电压保持在安全范围内。