This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:VDD 问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637374/ucc28730-vdd-problem

器件型号:UCC28730

你(们)好

我的客户使用 UCC28730配置了电路。

VDD 看起来像一幅图片、输出电压未输出。

您应该发现哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    您能否指定输入和输出电压以及有关变压器的一些信息、如匝数比和磁化电感?

    该设备的故障保护措施之一似乎是踢进并停止运行。 UCC28730数据表(www.ti.com/.../ucc28730.pdf )的第20页列出了故障保护及其说明。 其中之一可能是导致客户问题的原因。

    我建议查看标题为"TI PSR 控制器故障排除"的文档、并将其链接到 :www.ti.com/.../slua783.pdf

    本文档介绍了启动/运行问题的几个原因、以及如何提供有关如何解决这些问题的指南。

    此致、
    Davit