This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS62180EVM-581:关于相移操作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637347/ccs-tps62180evm-581-about-phase-shifted-operation

器件型号:TPS62180EVM-581

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有疑问。

数据表8.4.5相移操作具有以下说明。
'在 PWM 模式下、TPS 6218x 器件在相位之间以典型值为250ns 的固定延迟运行。'


但是、
其中我使用 EVM 进行测量、
它不会以250ns 的固定延迟运行。

已附加一个波形。
这是正确的行为吗?
为什么它不能以250ns 的固定延迟运行?

VIN = 9.14V
VOUT = 3.3V
Iout = 1.5A
EVM:默认条件

黄色=VOUT

蓝色=SW1

红色=SW2

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe-San、您好!

    在示波器图中、我可以看到 SW1和 SW2之间存在延迟、但是、要进行精确测量、请使用更高的时间刻度分辨率并增加示波器的带宽。 请注意、250ns 的预期延迟是数据表中的典型值。
    这种延迟/相移的好处是输入峰值电流减小、输出电压纹波保持在较低水平。

    此致、
    伊沃

    应用工程师